22.01.2012 06:08 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Geht es ums TD oder um das int. Logo-Display? Bei Logo-Display hast du ganz schlechte Karten. Beim TD gibt es eine Art "Passwort" Du kannst aber die Meldetexte automatisch durchschalten lassen, da werden die Cursor-Tasten nicht benötigt. Alle paar Sekunden wechselt der Meldetext. Es gibt für die Logo Einbaurahmen, so kann das Display abgelesen werden ohne den Schaltschrank zu öffnen. |
Folgen Sie uns auf