11.09.2011 21:23 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Xplosion, also a) sollten die Eingänge OK sein, denn im Onlinetest zeigen diese die korrekten Pegel b) vermutlich verwendest du eine 230VAC-Version - dann werden an die Eingangssignale Anforderungen bezüglich der Phase(n) gestellt...in HB nachsehen (innerhalb von I1-4 und I5-8 darf jeweils nur die selbePhase angelegt werden... c) Opatzki: Der Block "Stromstossschalter" muss auch bei einem nur einen LOGO!-Zyklus langen Impulsen (und Pausen) einwandfrei schalten! d) Xplosion: ggf. entsteht das von dir beschriebene Fehlerbild durch Prellen der Taster. Abhilfe könnte deshalb eine schaltungsseitige Entprellung mittels Hintereinanderschaltung von Ein- und Ausschaltverzögerung (je 20 msbis 50 ms) sein (ein Block EIN-/Ausschaltverzögerung hat NICHT die selbe Wirkung!!!) ggf. in Verbindung mit einem nachgeschaltetenflankengetriggerten UND um saubere Einzelimpulse an den Block Schwellwertschalter zu bringen!! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
13.09.2011 21:49 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
Na da lag ich mit meiner vermutung gar nicht so daneben |
Folgen Sie uns auf