28.04.2014 20:34 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Vielleicht lohnt es sich, gleich ein Starterkit zu kaufen. http://www.conrad.de/ce/de/product/456623/SPS-Starterkit-Siemens-LOGO-Starter-Kit-1224-0BA7-KTP400-Basic-color-6AV2132-0KA00-0AA0-12-VDC-24-VDC Wesentlich billiger werden ein einzel Panel und die WINCC-Software auch nicht sein. Und dann hast Du auch noch eine weitere LOGO!. |
28.04.2014 21:02 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
OK, danke. Ist bei der WinCC Software auch gleich die Lizenz dabei, oder nur die reine Software?
|
28.04.2014 21:04 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Gekaufte Software ist immer mit Lizenz! Wäre ja seltsam in ein Starterkit ne Demo reinzulegen! |
28.04.2014 22:41 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 128 Bewertung: (2) |
Moin Moin Wanderfalke, ich habe noch eine Basic Version von win CC V 11.... Hättest du Interesse? |
Folgen Sie uns auf