Industry Online Support
Technical Forum
27.01.2013 19:44 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Hier findest du ein (Top-) Beispiel von McMuffin. Dort sind digitale und analoge Signale eingebunden. Evtl. die IP''s in der Logo und im KTP600 anpassen. Ansonsten gibt es schon einige Beiträge dazu, die du erstmal lesen solltest. |
08.02.2013 18:07 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
....push... Jemand noch einen Tipp für mich, wie ich vorgehen kann bzw. wie ich was laden Soll? Sers der Max. |
08.02.2013 18:42 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Moin. Nimm doch mal das Beispiel von McMuffin (siehe Beitrag oben), paß dort die IP's an und übertrage alles. Da dein Problem in WinCC auftritt, müßtest du vielleicht mal im passenden Forenbereich fragen. Ich hatte so eine Meldung noch nicht. |
13.02.2013 18:02 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Servus, anbei die Rückinfo, das die Verbindung jetzt steht. Problem war beim Eintragen des DNS Namens, im KTP600 COLOR PN, muss dieser mit kleinen Buchstaben benannt werden und ich hatte leider Grossbuchstaben verwendet. Somit musste ganz klar die Fehlermeldung "Gerätenamen nicht DNS konform" erscheinen. HAbe im Anschluss das Testprogramm über WINCC Flexible in das KTP geladen und es funktioniert prima. Habe aus dem Testprogramm die Schnittstelle "Netzwerkeingang" in mein LOGO Raffstore Programm kopiert, ein weiters XOR eingesetzt, verknüpft und die entsprechende Variable 4.0 gesetzt. Im Anschluss noch in WINCC Flexible ein "Schalter" in die Touchfläche eingefügt, die Variablen gesetzt und den Schalter im Feld Ereigniss auf "Klicken --> SetzteBit" fixiert. In das HMI transferiert, was ja jetzt Super funktioniert. Nach erfolgtem Test in Verbindung mit dem HMI, wird die Funktion kurzes Halten/Langes halten mit dem "SetzteBit" nicht unterstützt bzw. aktuell hab ich ein Riesen Brett vorm Kopf. Das Abfahren klappt wunderbar mit dem Touchfeld im HMI, das AUffahren geht net. Warum? Jemand einen Tipp? Wie kann ich diese Taster funktion in WINCC realisieren, die mit dem Taster in meiner Wand eigentlich gut funktioniert? Habe das Taster Problem gelösst, in WInCC auf Ereignis "Drücken --> SetzeBit" und Ereignis "LOslassen --> RüksetzeBit" und Pronto funktioniert auch die Tasterfunktion wie der herkömliche Taster in der Wand. Gelöst! Sers der Max. DateianhangTaster WinCC.zip (152 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Maximusquo am: 14.02.2013 09:39Zuletzt bearbeitet von: Maximusquo am: 14.02.2013 09:04Hab das Tasterproblem gelöst, anbei die Lösung. Zuletzt bearbeitet von: Maximusquo am: 13.02.2013 19:11Zuletzt bearbeitet von: Maximusquo am: 13.02.2013 18:22 |
|
Folgen Sie uns auf