24.04.2016 21:57 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
ja, das ist eine gute frage :) ev funktionieren die 230RCE Eingänge I3-I6 dann gar nicht mehr zum zählen?? Hab nun das Programm geholt, und optisch bisschen aufbereitet... Die erste Version war identisch, nur statt I7 war I3 und statt I8 war I4, und I3 war I5. (Habe die Funktion von I5 dann auf I3 gelegt... das ist ein 230V Signal von einem Windsensor Relais-dies funktioniert auch auf I3.. Interesant wäre jemand mit einer 230RCE, der mal mit einem Taster dies nachstellen würde... Vielen Dank! mfg hk2k2 DateianhangHaussteuerung_Raff_und_Licht_IN1278raff.zip (80 Downloads) |
Folgen Sie uns auf