04.04.2015 07:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 32980 Bewertung: (4076) |
Die V-Adressen der Netzwerkeingänge (digital oder analog) legt der Anwender selber fest. Vergibst du einem Netzwerkeingang die Adresse V0.0 und einem Analogwert VW0, dann hast du eine Überschneidung. Ja, die 0BA8 belegt einen anderen Speicherbereich für die Operanden. Siehe Anhang. DateianhangLOGO! 8 Soft Comfort Online-Hilfe Seite 108-112 VM-Bereich.pdf (287 Downloads) |
04.04.2015 10:26 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 28.11.2023 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, für die Info. Da habe ich ja über Ostern was zum probieren |
13.04.2015 19:34 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
hallo also ich verwende die 0ba8 als getriebesteuergerät für grosse nutzfahrzeuge die iswvis läuft dabei störungsfrei auch mit der 0ba7 zusammen ( habe beide modelle schon programmiert) die ein und ausgänge kann man NUR lesen !!! will man steuern so ist hier nur der weg über den netzwerkeingang möglich hier mal paar screenshots DateianhangBilder.zip (296 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 15.04.2015 09:16:46Screenshots in den Anhang verschoben |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.07.2015 09:22 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4774 Bewertung: (123) |
|
Folgen Sie uns auf