18.09.2009 15:10 | |
Beiträge: 125 Bewertung: (26) |
Hallo, möglich ist alles. Schau dir mal den Forumsbeitrag an, dann wird Dir vielleicht einiges klar: /tf/WW/de/Posts/35038#top Beachte jedoch: Jeder Monitor in WinCC erhöht die Systembelastung wie ein eigenständiges System (Netzwerkkommunikation, Rechnerressource). Aus diesem Grund sind bei WinCC auch maximal 4 Monitorefreigegeben und getestet. Beim WinCC Server angemeldetete Clients wird auch jeder Bildschirm und nicht jeder Rechner gezählt. Vielleicht meinst Du aber auch das hier: Die "pdlrt.exe" (WinCC Graphics Runtime) ist nicht Multiinstanzfähig. Kann also auf einem Rechner auch nur einmal gestartet werden. Dann brauchst Du schon virtuelle Maschinen die in abgetrennten Speicherbereichen laufen (Sandbox verfahren, z.B. VM-Ware) ist aber offiziell für WinCC nicht freigegeben. Und 5 Rechner Simulieren, da brauchst Du schon eine richtig heisse Möhre. |
Zuletzt bearbeitet von: BadBit am: 18.09.2009 15:19 |
|
21.09.2009 08:21 | |
Beiträge: 125 Bewertung: (26) |
Hallo, |
21.09.2009 15:05 | |
Beiträge: 91 Bewertung: (6) |
Hallo Sven, es gibt die Möglichkeit an einen Rechner mehrere Monitore anzuschliessen. Im WinCC Projekt müssen im Projekt-Editor die entsprechenden Einstellungen vorgenommen werden (Vier Bildschirme nebeneinander oder übereinander). Dannmusst du auf dem Rechner nur einmal die WinCC Runtime starten. Systemgetestet für WinCCund damit auch supportetsind Matrox Grafikkarten. Siehe zum Beispiel diese Links: /tf/WW/de/Posts/33995 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20712944 Oder einfach mal Multi-VGA bei den FAQs eingeben. Gruß MichS P.S.: Im WinCC Projekteditor können max. 4 Bildschirme konfiguriert werden. 5 Bildschirme an den PC basteln nützt recht wenig. |
Zuletzt bearbeitet von: MichS am: 21.09.2009 15:11Zuletzt bearbeitet von: MichS am: 21.09.2009 15:11Zuletzt bearbeitet von: MichS am: 21.09.2009 15:10Zuletzt bearbeitet von: MichS am: 21.09.2009 15:10 |
|
21.09.2009 15:39 | |
Beiträge: 59 Bewertung: (0) |
Hallo MichS, Erstmal besten Dank für die Hilfe, Kannst du mir vll noch eben sagen wo ich genau das einstellen kann? |
21.09.2009 16:07 | |
Beiträge: 91 Bewertung: (6) |
Der Projekteditor ist eine WinCC Option des Basic Process Controls. Ich weiß also nicht genau, ob du diesen zur Verfügung hast. Siehe hier |
22.09.2009 13:06 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo! Der OS-Editor ist mit auf der WinCC-Installations-CD. Einfach nachinstallieren (unter Optionen glaube ich...). |
Folgen Sie uns auf