19.05.2014 11:26 | |
Beiträge: 238 Bewertung: (5) |
Moin, wir haben aktuell ein Problem beim ON7OFFLINE Vergleich von Bausteinen. Ich arbeite mit einem Kollegen an einem großen Projekt und das realisieren wir gerade im TIA Portal V12 Prof. Nun wollte mein Kollege heute in einer SPS sich einen Baustein anschauen, Ihm wurde angezeigt das die Bausteine unterschiedlich sind. Siehe Anhang. Wenn ich mir den Baustein in meiner Umgebung anschaue ist alles Ok. Der Detailvergleich zeigt aber das keine Unterschiede vorhanden sind. Lädt mein Kollege den Baustein neu in die SPS erscheint bei mir der Bausteinunterschied, aber auch hier in der Detailansicht alles ok. Wie kommt das zustande. Das macht es sehr schwierig mit mehreren Personen an einem großen Projekt zu arbeiten!? DateianhangOff_Online_Vergleich.pdf (487 Downloads) |
19.05.2014 12:53 | |
Beigetreten: 03.04.2007 Letzter Bes: 05.05.2023 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
das TIA Portal zeigt auch einen Unterschied an wenn der Zeitstempel unterschiedlich ist. |
20.05.2014 13:24 | |
Beiträge: 238 Bewertung: (5) |
Das mit dem Zeitstempel könnte hinhauen. Danke! |
21.04.2015 10:02 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung: (123) |
|
14.06.2017 11:25 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hat sich hier mittlerweile etwas getan ? Ich benutze TIA V14 und habe das selbe Problem. |
Folgen Sie uns auf