(2)| 26.07.2014 20:41 | |
|
Beiträge: 292 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe eine WinCC V13 Runtime auf einem Touchpanel TP900 Comfort laufen. Da hab ich dann festgestellt, dass ich über VNC, ohne das Kennwort für die Sm@rtServer Fernbedienung einzustellen, nicht mehr rauf komme (Kennwort nicht mehr voreingestellt). Bei Panels mit WinCC flexible Runtime ist das Kennwort mit "100" voreingestellt. Siehe auch: Wie und wo werden die Zugriffsrechte für die WinCC flexible Optionen Sm@rtAccess und Sm@rtService eingerichtet? FG norghe |
| 28.07.2014 08:54 | |
|
Beiträge: 1299 Bewertung:
|
Hallo, ich denke, dass das einfach eine Sicherheitsmaßnahme ist. Wir hatten z.B. hier im Forum einmal den Fall, dass auf das MiniWeb zugegriffen wurde, weil das Passwort nicht geändert war: /tf/WW/de/Posts/105157#top Ich glaube nicht, dass das der einzige Fall ist... Alsoich findedas gut, dass man jetzt "gezwungen" wird, sich ein eigenes (hoffentlich sicheres) Passwort auszudenken... K!ke |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf