11.10.2014 21:37 | |
Beigetreten: 25.02.2010 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (1) |
Hallo, das funktioniert leider nicht. Am LOGO! TDE muss ich die IP der zu verbindenden SPS einstellen. |
23.09.2015 09:33 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung: (123) |
Neue Frage von wielaewe wurde in ein separates Thema mit dem Titel Logo 8 ohne Display als Slave verwenden gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf