02.11.2014 06:25 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Das sollte Dir als Denkanstoß reichen....
DateianhangMenuführung komfortabel.zip (406 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
03.11.2014 06:46 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
danke, aber ich möchte es lieber selbst erstmal versuchen. ---Ich bin doch zu blöde--- hab mein Programmwirrwarr angehängt und würde im B030 Meldung8 die Sollzeit anzeigen und ändern können. und in B193 (Warmwasser) die Temperatur ändern. Geht das überhaupt damit was ich zusammengewürfelt habe? Dateianhangneuer Plan_1.zip (197 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: na ich am: 03.11.2014 07:37 |
|
03.11.2014 12:24 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
das sollte Zeit: B025 (MN Stunde:Minute) Temp: B019 Analoger Dif Schalter (Ax-verstärkt) danke danke danke |
03.11.2014 14:14 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo na ich, wichtig ist für das Ändern von Parameter in Meldetexten, dass sowohl im Baustein, von dem du den Parameter ändern willst, als auch im Meldetext kein Haken unter "Schutz aktiv" gesetzt ist (siehe Screenshot). Dann must du noch beachten, dass nicht alle Parameter im Meldetext geändert werden können. Die Parameter, die man ändern kann, sind durch ein bestimmtes Zeichen gekennzeichnet (siehe Screenshot). In deinem Fall könntest du quasi, vorausgesetzt die Punkte, die ich dir oben beschrieben habe sind eingehalten worden, für den Analogen Differenz-Schwellwertschalter (B019) die Einschaltzeit über den Meldetext ändern (siehe auch Screenshot), und für den Betriebstundenzähler (B025) das Wartungsintervall. Das tolle, du kannst dasÄndern der Parameterschon mal in der Simulation testen, wie du im Screenshot sehen kannst. In dem folgenden Applikationsbeispiel (Code zwar noch für 0BA7) has du auch ein Beispielprogramm. Wenn du im Programm nach unten scrollst, siehst du auch wie man z.B. eine Temperaturregelung mit Sollwertveränderung etc. projektieren kann. In dem Beispiel wurde ein einfacher Analoger Schwellwertschalter verwendet, also ohne das "Delta", wie in deinem Fall. Hier noch mal überlegen, ob man das auch so lösen kann in deinem Programm. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/64143308 Hoffe ich konnte soweit weiterhelfen. Viel Glück, KM_AS |
03.11.2014 15:34 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo na ich, du kannst, wenn du dein Programm geladen hast, sowohl über das LOGO! TDE, als auch über die LOGO!-Steuerung mit gedrückter ESC-Taste (mindestens 1 Sekunde) in den Änderungsmodus gelangen. Dann kannst du mithilfe der Pfeiltasten den Parameter auswählen, den du ändern möchtest (Bestätigung der Auswahl mit ENTER bei LOGO! TDE und OK bei LOGO!-Steuerung). Mit den Cursortasten "Pfeil oben" und "Pfeil unten" änderst du dann den Parameter und bestätigst mit ENTER (LOGO! TDE) oder OK (LOGO!) sobald du fertig bist. Anbei nochmal die Beschreibung hierzu aus dem aktuellen LOGO! Handbuch: Parameteränderung in aktiviertem Meldetext. (Im Link ganz unten zu finden) Hoffe ich konnte weiterhelfen. Gruß, KM_AS |
Folgen Sie uns auf