16.02.2015 19:32 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen,
ich komme an meinem Projekt nicht so ganz weiter, evtl. habe ich einen Denkfehler oder stehe etwas auf dem Schlauch Ich habe einen Sensor 0-10V mit einem Messbereich von 150mm - 1200mm Habe ihn wie folgt skaliert: Verstärker 1: Gain 1,05 Minimal 150 Macimal 1200 Offset 150 Verstärker 2:
Gain 1,05 Minimal 150 Macimal 1200 Offset 150 Nun möchte ich das der Maximale Füllstand 38cm beträgt also 380,0 Ich möchte gerne eine Füllstandsanzeige in % für den Behälter als Diagramm und als Füllstand in cm einbauen.
anbei paar Bilder Danke Gruß, Markus
|
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 17.02.2015 14:38:59Neue Überschrift nach splitten |
|
16.02.2015 19:32 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (0) |
Übersicht |
16.02.2015 19:33 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (0) |
Übersicht |
16.02.2015 20:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 32980 Bewertung: (4076) |
Hier noch das Programm.
DateianhangFüllstandsmessung.zip (97 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.02.2015 21:14 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (0) |
Hallo, schon einmal vielen Dank. Werde es morgen gleich mal ausprobieren. Mir ist allerdings noch nicht ganz klar woher der Faktor 1,22 stammt. |
16.02.2015 21:32 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (0) |
Ah, jetzt. Danke |
Folgen Sie uns auf