04.03.2015 16:38 | |
Beigetreten: 11.02.2008 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen,
bei anderen Anbindungen an S7 z.B. INAT (jetzt Softing) OPC-Server kann man an den OPC Itemname einen Suffix "SWAB" anhängen. Das bewirkt dann den HIGH und LOW Byte Tausch. Gibt es eine ähnliche Funktionalität in der Protokoll-Suite ?
mfg Thomas
----------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 04.03.2015 16:46:27Neue Überschrift nach splitten |
|
05.03.2015 08:08 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2145)
|
Hallo tmewes, in der Simatic S7 Protocol Suite gibt es keine solche Einstellung, bei Profibus z.B. aber schon, siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/22127697 Generell gibt es aber bei der Simatic S7 Protocol Suite kein Problem, außer wenn man ein Rohdaten-Byte-Arrays aufsplitten will, da muß man dann die Byteanordnung beachten. Mit freundlichen Grüßen Georg Berghof |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
Folgen Sie uns auf