15.04.2015 14:33 | |
Beigetreten: 26.12.2011 Letzter Bes: 26.11.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe die Aktuellste TIA V13 SP1 Upd 2 Installiert. Der RT-Simulator Startet zwar, aber ich sehe keines der Projektierten Bilder, nur den Ausschnitt vom Editor der sich im Fenster befindet. Ohne Update 2 hate es auch nicht Funktioniert. (Panel: KTP700 Basic PN) mfg T.Post
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 15.04.2015 17:26:41Neue Überschrift nach aufteilen |
|
15.04.2015 15:02 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 22227 Bewertung: (2980) |
schaut das bei dir in etwa so aus: |
17.09.2015 11:46 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 4097 Bewertung: (193) |
Neue Frage von AutoGen_1027332 wurde in ein separates Thema mit dem Titel TIA V13 SP1 Upd 2: RT-Simulator startet nicht mehr nach Änderungen im Projekt gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf