02.05.2015 12:38 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Eden85 Das ist fast die Schaltung die ich benötige, darum schon mal vielen Dank. Ich möchte aber erst mal keine Externen Schalter verwenden, sondern die Cursortasten. Wenn ich die den Cursor nach oben drücke (Schalter 1) laufen nicht die Ausgänge, sondern die Anzeige (im online Test) springt zwischen den Markern hin und her. Was habe ich da falsch gemacht?
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 04.05.2015 10:41:29Neue Überschrift nach splitten |
|
04.05.2015 08:23 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Jetzt auch noch mal mein Programm als Zip Datei.
DateianhangWERO3.zip (65 Downloads) |
04.05.2015 08:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32879 Bewertung: (4064) |
Lade doch mal dein Programm hoch. |
04.05.2015 08:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32879 Bewertung: (4064) |
Die Cursor-Tasten funktionieren im Programm nur, wenn mindestens eine Meldetext aktiviert ist. Ich habe dir mal einen Meldetext eingefügt, dann geht es auch.
DateianhangWERO3_mit_Meldetext.zip (72 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 04.05.2015 08:36:47 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf