(0)| 23.06.2015 10:19 | |
|
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 05.12.2025 Beiträge: 22786 Bewertung:
|
Hallo, zu SIMBA gehört auch SIMIT als Projektierungssoftware. Verbindung zu Simulationsbox geschieht über LAN Anschluss und benötigt keine weiter HW im PC. Allerdings ist es zur Simulation von Slave gedacht, du brauchst also HW seitig noch eine SPS an der du die Slaves projektierst und eine Verbindung zwischen Box und SPS. Dann ein Busaufzeichnungstool um die Telegramme zu logen und auszuwerten. Anbei noch der Link zum Handbuch für die PROFIBUS Kopplung: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/73131770 Gruß Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 23.06.2015 10:22:04 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 23.06.2015 10:20 | |
|
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 19.11.2025 Beiträge: 1172 Bewertung:
|
Hallo Alex Doch; Du brauchst spezielle Hardware. Entweder die erwähnte Box oder eine PC-Karte. Außerdem natürlich auch eine Steuerung und du müsstest auch ein Step7-Projekt erstellen. Letzteres ist für die Steuerung und indirekt auch für die Konfiguration der Simba-Hardware erforderlich. Die mit HW-Konfig erstellten SDB-Daten werden nämlich als Konfiguration der Simba-Hardware benötigt. Schau Dir mal das Prinzip welches auf Seite 51 dieses Dokumentes gezeigt wird an. Es kann auch sein das Siemens die Simba-PC-Karten gar nicht mehr anbietet und es nur noch die "Boxen" gibt. Gruß, mark |
Zuletzt bearbeitet von: mark1507 am: 23.06.2015 10:38:11"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 23.06.2015 12:48 | |
|
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 05.12.2025 Beiträge: 22786 Bewertung:
|
Hi,
ja abstrakt forumliert macht eine SPS nichts anderes als das was du beschrieben hast. Es werden Signale eingelesen, Programmtechnisch verarbeitet und wieder ausgegeben. Als Programmiersprachen gibt es KOP/FUP, AWL, STL, Da es Dir um den Datenverkehr geht musst Du zwangsläufig eine SPS als PROFIBUS Master Du must zumindest die Konfiguration der Geräte vom PC aus laden damit sie wissen was sie tun sollen, Was ich bisher noch nicht verstanden habe ist der Zusammenhang zwischen PROFIBUS, IT Security und Anomalien. Was genau wird da untersucht? Auch die Zugriffe und Pakete die im Umlauf sind sind nicht einfach so zu bekommen, da kann man nicht schnell mal mit nem PC in das Netzwerk eingestöpselt was ausforschen. Ich habe im Anhang mal eine PROFIBUS Aufzeichnung beigefügt, auf PCAP (Wirshark?) wirst du da aber verzichten müssen.
DateianhangRecords1.zip (108 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 23.06.2015 13:01 | |
|
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 19.11.2025 Beiträge: 1172 Bewertung:
|
Ja, in den Grundzügen hast Du das -wie eine SPS funktioniert- richtig erkannt. Und ja, Du müsstest ein z.B. ein Step7-Programm (auf Steuerungen anderer Hersteller und/ oder anderer Programmier-Werkzeuge gehe ich jetzt mal nicht ein, schließlich bist Du hier ja im Siemens-Forum gelandet) für diese Steuerung erstellen. Ein Step7-Programm oder besser gesagt ein Step7-Projekt besteht i.d. Regel mindestens aus der Hardware-Konfiguration (HW-Konfig) und dem eigentlichen Programm (S7-Programm), also der Logik. Für die Hardware-Konfiguration gibt es in Step7 (so heißt das Engineering-Tool von Siemens für SIMATIC-Steuerungen von Siemens) einen graphischen Editor in dem man die verwendete Hardware-Konfiguration erstellt und dann auf die verwendete Steuerung lädt. Damit weiß die Steuerungen dann welche Komponenten verwendet werden sollen. In dieser Hardware-Konfiguration würdest Du dann z.B. ein PROFIBUS-DP-Netz anlegen und an diesem wiederum verschiedene PROFIBUS-DP-Slaves konfigurieren. Nur mit einer Konfiguration in welcher die PROFIBUS-DP-Slaves konfiguriert sind die real auch angeschlossen sind kann die SIMATIC mit diesen kommunizieren. Für jeden PROFIBUS-DP-Teilnehmer vergibt man während der Konfiguration Adressen, also einen speziellen Speicherbereich. Über diesen Speicherbereich (Eingangs- und Ausgangsadressen) erfolgt dann der Informationsaustausch zwischen dem Anwenderprogramm und den Geräten, da sich das Betriebssystem der SPS darum kümmert diesen Speicherbereich mit den Geräten abzugleichen. Das Anwenderprogramm (S7-Programm) kann auf unterschiedliche Art erstellt werden. Die gebräuchlichsten sind KOP (Kontakplan - graphischer Editor in dem die Programm-Erstellung an die Darstellung in Stromlaufplänen angelehnt ist), FUP (Funktionsplan- graphischer Editor in dem die Programm-Erstellung an Funktionsplänen aus der Digital-Technik errinert), oder AWL (siehe hier). Auch SCL, welches Dir als IT-ler evtl. am angenehmsten erscheinen könnte weil es der "Hochsprache" PASCAL ähnelt, kann angewendet werden. Daneben gibt es noch diverse graphische Editoren (CFC, Graph, usw.) zur Programm-Erstellung. |
|
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf