29.06.2015 12:48 | |
Beigetreten: 31.05.2012 Letzter Bes: 07.03.2024 Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen. Ich habe hier noch ein kleines Problem mit dem CMR2020. Ich habe einen Event angelegt, bei Wechsel von I1 von 1 nach 0 soll eine SMS verschickt werden. Klappt auch soweit. Allerdings versendet das Modul eine 2. SMS wenn das Signal wieder 1 wird. Kann mir das im Moment nicht erklären. In der Config sieht irgendwie alles eindeutig richtig aus. Schon mal einer das Problem gehabt ? Gruß Andreas ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 29.06.2015 13:44:26Neue Überschrift nach splitten |
|
20.01.2016 11:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32891 Bewertung: (4066) |
Vielleicht hilft dir dies weiter.... http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Tastenentprellung%20-%20Wenn%20Kontakte%20flattern.htm |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf