01.07.2015 16:46 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Guten Abend, bin seit heute Neu in diesem Forum. Ich bin Elektriker von Beruf und setzte öffters die Siemens LOGO ein, bis jetzt habe ich die immer mit der LOGO Soft comfort Version 6.1 Programmiert. Ich wollte mich jetzt mit der neuen LOGO8 Beschäftigen. Habe eine frage zu der neuen LOGO8, welche Programmier software brauche ich für die neue LOGO8. Ist das die LOGO Soft Comfort V8. Wäre schön wenn ihr mir da helfen könnt. MFG Jens Grumme
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 02.07.2015 09:03:18Neue Überschrift nach splitten |
|
01.07.2015 18:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33801 Bewertung: (4199) |
Mit der alten Software hättest nur bis 0BA6 Erzeugnisstand X programmieren können. |
Folgen Sie uns auf