09.07.2015 10:46 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, meine Frage passt denke ich einigermaßen zu diesem Thema. Ich möchte mir als Erleichterung bei Inbetriebnahmen ein Tablet PC mit Windows 8 und x86 Prozessor so einrichten, dass ich auf diesem die Runtime Simulation starten kann um so die Anlage komfortabel per WLAN Bedienen kann. Dabei möchte ich natürlich nicht den Gerätetypen in der Projektierung anpassen. Auch die Verbindung müsste ich auf diesem Wege ja nicht anpassen, weil die Verbinung in der Runtimesimulation ja über die Eingestellte PG/PC Schnittstelle aufgebaut wird. Ich habe mir schon ein Batch Skript geschrieben, was für vor dem Starten der Runtime die Bildschrimauflösung auf die des Eigentlichen Panel anpasst und das Fenster maximiert. Hier ist aber das Problem: Dadaurch das das Fenster nur maximiert werden kann, habe ich unten immer die Taskleiste und oben den Rahmen vom Fenster sichtbar, weswegen das Bild nicht komplett auf das Display passt. Es erscheint also rechts eine Skrollbar, um die Höhe verstellen zu können, was aber zur Folge hat, das es in der Breite auch nicht mehr passt. So ist das ganze nicht mehr gut zu bedienen. Das ist wirklich sehr Schade, da eine solche Simulation auf einem Tablet eine gute Sache bei der Inbetriebnahme währe. Über den Einsatz eines Smart Clients habe ich auch nach gedacht aber dazu müsste ich auf einen Tablet eine Smart Server Lizenz haben, was daher leider auch weg fällt. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, wie ich es schaffen kann, ohne die Projektierung anzupassen eine einigermaßen ansehnliche und gut zu bedienende Runtimesimulation auf mein Tablet bekomme.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 09.07.2015 11:18:46Neue Überschrift nach splitten |
|
Folgen Sie uns auf