11.07.2015 17:11 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe eine Siemens logo 8. Problem: Die Programmierung und der Webserver funktioniert mit meinem PC (Windows 7) tadellos hingegen mit meinem Laptop (Windows 8) überhaupt nicht. Will ich eine verbindung aufbauen kommt immer die Meldung "Ihrem PC konnte keine neue IP Adresse zugeordnet werden" . Hab auch schon in der Systemsteurung die IP adresse manuell vergeben aber auch ohne erfolg. Ist jmd das Problem bekannt, liegt das an Windows 8? Bin nicht sehr bewandert in der Netzwerktechnik bitte deshalb um Hilfe von euch (: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 13.07.2015 09:38:18Neue Überschrift nach splitten |
|
11.07.2015 17:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199) |
Liegen denn die IP-Adressen der Logo und des Laptops im gleichen IP-Adressraum? |
11.07.2015 17:18 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
wie kotrollier ich das ? srry, wie gesagt kein Netzwerkfreak (; |
11.07.2015 17:40 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
hat funktioniert, aber auch leider ohne erfolg. |
11.07.2015 17:43 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
mein laptop erkennt ja auch die Logo kann aber keine verbindung aufbauen |
11.07.2015 17:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199) |
Darum geht es nicht. Der Laptop und die Logo müssen im selben IP-Adressraum liegen. |
11.07.2015 18:07 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
ip adresse der logo is 192.168.0.1 und die vom pc 192.168.2.124 ne da is kein router dazwischen, hab eine direkte drahtverbindung zur logo |
11.07.2015 18:07 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
danke schon mal für die Bemühungen !! |
Folgen Sie uns auf