16.07.2015 17:55 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Guten Abend, ich beschäftige mich seit ein paar tagen mit der neuen LOGO8 und einer Erweiterung AM2 RTD. Habe an dem AM2 ein Temperaturfühler ( Anlegefühler ) von einer alten Heizung angeschlossen. Der Wiederstand liegt bei Raumtemperatur bei 1K Ohm. Habe es auch so weit hin bekommen auf dem Display der Logo die Temperatur mir anzeigen zu lassen, nur stimmt der Wert nicht so ganz. Sie zeigt mir aktuell -12,5° wenn ich den Fühler in der Hand halte steigt die Temperatur auf -50° und bleibt dort stehen. Erst wenn ich den Fühler mit Kältesprey behandle komme ich in den + Bereich mit der Temperatur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DateianhangTemperatur.pdf (143 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 17.07.2015 09:59:12Neue Überschrift nach splitten |
|
16.07.2015 18:15 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Guetn Abend, da ist leider keine Typenbezeichnung dran. |
16.07.2015 18:20 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Habe noch mal ebend geschaut, also müsste ich dann das Erweiterungsmodul AM2 AQ nehmen. |
16.07.2015 18:35 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Ok Welches Modul könnte ich dann verwenden um da zbs so Anlege Temperatur Fühler anzuschließen. Das AM 2 hat zwei Analog eingänge ? |
16.07.2015 18:53 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Ok Vielen Dank für die Hilfe, habe mir zwei pt100 Wiederstände bestellt bei dem großen C. Wünsche noch ein schönen Abend. |
16.07.2015 19:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 33840 Bewertung: (4206) |
Wünsch dir auch noch einen schönen Abend und viel Erfolg mit den PTs. |
Folgen Sie uns auf