21.07.2015 20:19 | |
Beigetreten: 29.03.2014 Letzter Bes: 14.08.2023 Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hallo, erst mal danke für die Ausführungen ! Ich hätte da mal ein paar Fragen zur Praxis: Ich möchte eine Logo einerseits über ein KTP 700 bedienen aber gleichzeitig über KNX. Wie realisiert man da am einfachsten die Bedienung ? Die Eingänge der Logo sind ja mit der KNX Adresse oder Verknüpft laufen also quasi parallel. Ich muß ja nun aber den Zustand irgendwie synchronisieren zw Panel und KNX zb Toggle Funktion " ich schalte mit dem Panel ein und möchte mit dem KNX ausschalten" Ist dieser "Tastendruck" mit KNX möglich ? oder muß ich hier "rastend" arbeiten ? Ich habe mich eventuell etwas wirr ausgedrückt aber anders fällt es mir grade nicht ein. Danke schon mal für Antworten !
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 22.07.2015 10:52:58Neue Überschrift nach splitten |
|
21.07.2015 20:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32869 Bewertung: (4064) |
Hast du denn eine 7er Logo? Für die 0BA8 gibt es nämlich kein EIB/KNX-Modul. |
21.07.2015 20:32 | |
Beigetreten: 29.03.2014 Letzter Bes: 14.08.2023 Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hallo ja es wird eine 0BA7 MfG ., |
Folgen Sie uns auf