19.08.2015 08:23 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Danke Christoph für den Hinweis. Aber jetzt muß ich mal ganz blöd fragen. In der Windows-Systemsteuerung vom PG? Wo finde ich das denn? |
19.08.2015 16:31 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hattest recht. Das Symbol ist zwar da, aber es funktioniert trotzdem. Habe mich davon täuschen lassen. Danke für die Hilfe. |
06.10.2016 15:49 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung: (123) |
Neue Frage von Fritz W. wurde in ein separates Thema mit dem Titel Schnittstellenparametrierung PLCSIM S7-1200 / S7-1500.PROFIBUS gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf