19.08.2015 18:54 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hier nochmals die beiden Bilder als PDF. Da ich nur einen Anhang hochladen konnte. DateianhangAri Anw V6-1 + V8-0.pdf (264 Downloads) |
19.08.2015 18:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066) |
Da gibt es im Siemens Support einen schönen FAQ zu: |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.08.2015 08:51 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4774 Bewertung: (123) |
Neue Frage von e-bastler wurde in ein separates Thema mit dem Titel Logo Soft V8.0 - Verweislinien in Netzwerkprojekt zwischen 2 Plänen verknüpfen gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf