30.08.2015 19:27 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen Ich bin gerade verzweifelt am suchen und finde keine Lösung wie ich beginnen soll da bin ich über Maeckes "Problem" gestoßen.... und welch ein Wunder... Meins ist es auch. Ich suche eine Jalousien-Steuerung mit WInd-, Rege- u. Sonnensensor Hat von euch jemand eine Idee wie ich das verwirklichen kann... oder nich besser schon ein Programm?? Danke schon mal im Voraus ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 31.08.2015 11:54:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
31.08.2015 21:10 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal eine frühere Version von mir, welche du durch die Suche sicher auch hier im Forum gefunden hättest! Es fehlt noch der Windsensor und der Regensensor, aber das läßt sich einfügen. Schau einfach mal, ob es das ist was du suchst!? DateianhangRolladen xte Version.zip (263 Downloads) |
31.08.2015 21:35 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hab ma was zusammengebastelt wie kann ich die Analogen Ausgänge auf die ODER legen z.B. Wenn eine bestimmte Wingeschwindigkeit erreicht wird "AUF" angesteuert wird DateianhangTest001.rar (154 Downloads) |
02.09.2015 19:48 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Danke für die Hilfe; Klingt eigentlich logisch .... werd ich gleich mal umsetzen |
Folgen Sie uns auf