05.09.2015 10:21 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 6838 Bewertung: (1359) |
Hallo,
|
Zuletzt bearbeitet von: hdhosseini am: 05.09.2015 10:24:05 |
|
15.04.2016 15:22 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 760 Bewertung: (190)
|
Welche PCS 7-Installationseinstellungen sind gemeint? Das Setup über die mitgelieferten Restore-DVDs setzt selbst alle für PCS 7 benötigte Einstellungen. In dem Dokument "SIMATIC Prozessleitsystem PCS 7 PCS 7 - PC-Konfiguration" wird zwar beschrieben, dass man z. B. nachschauen soll, ob der Message Queuing Dienst aktiviert ist, aber in den Installationen, die ich in der letzten Zeit vorgenommen habe, waren alle Installationseinstellungen vom Setup übernommen worden. Die Einstellungen, die in PCS 7 vorgenommen wurden, sind im PCS 7-Archiv enthalten (Ausnahme sind u. a. Scripte, die auf der Festplatte hinterlegt wurden.) Link: SIMATIC Prozessleitsystem PCS 7 PCS 7 - PC-Konfiguration (V8.2) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109485951 |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
26.04.2016 16:54 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 11.04.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (10) |
Nur zur Ergänzung, nach der Installation von PCS7 oder auch WinCC darf der PC-Name nicht mehr geändert werden. d.h. das mit dem Image funktioniert nur bei einem Rechner mit identischer Hardware für ein separates Projekt wo aber der PC-Name gleich bleiben kann... Um z.B. mehrere PCS7-Clients eines Projektes zu klonen funktioniert das leider nicht!!! Da bleibt nur die mehrfache händische Installation von der PCS7 DVD Gruß. |
26.04.2016 17:44 |
|
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Auch hierfür gibt's den prachtvollen Award: |
06.01.2018 12:06 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 4097 Bewertung: (193) |
Neue Frage von CB76 wurde in ein separates Thema mit dem Titel wo finde ich die SimaticRights.exe bei der Version PCS7 V9 gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf