06.09.2015 10:05 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, ich habe auch eine banale frage zum Anschluss des Logo TD´s: Muss ich den Stecker auf der linken Seite des Logomoduls (0BA6) stecken oder kann ich den auch auch in ein Erweiterungsmodul ( 0BA1 )stecken? Leider ist hier in meiner Etagenverteilung sehr wenig Platz und ich möchte keine Gewalt anwenden. Den Stecker habe ich nun schon auf allen seiten eingekürzt damit ich ihn überhaut noch in Richtung Steckplatz des Erweiterungsmoduls bringe, aber er geht nicht rein!! Und an der linken Seite der Logo ist die Logo Power... Leider wurde alles mit starren Drähten verkabelt. Also schnell mal weg und wieder hin ist nicht und zum schieben ist kein Platz. Andere Logomodule im Umfeld sind auch sehr eng verbaut.... ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 07.09.2015 11:06:12Neue Überschrift nach Splitten |
|
06.09.2015 10:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4201) |
Der TD-Anschluss ist an der linken Seite der Logo. An der rechten Seite werden die Erweiterungsmodule angeschlossen. Das TD kann nicht an Erweiterungsmodule angeschlossen werden. DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA6_Seite 14.pdf (89 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 06.09.2015 10:30:39 |
|
Folgen Sie uns auf