15.09.2015 11:49 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 22321 Bewertung: (2999) |
Hallo, die GSD Dateien findest Du hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/73502293 Gruß Cristoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.09.2015 13:21 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 22321 Bewertung: (2999) |
Hi, ok nochmal zum mitschreiben. In dem verlinkten Artikel gibt es einen Download Link für die GSD/GSDML Dateien der Panels welche im WinCC V13 projektiet werden und nicht im HWCatalog von Step7 auftauchen. Um nun eine solche Verbindung herzustellen müssen die GSD Dateien im SimaticManager installiert werden. Dazu lädst du das zip File mit den Daten aus dem Artikel, entpackst es und installierst die Datein in deiner HWConfig. Die entsprechende Stelle wo du hinklicken musst habe ich dir mal markiert und als screen angehängt. Ansonsten kannst du Dir auch mal die PCS 7 Industry Library anschauen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/50708061 Gruß Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 15.09.2015 13:30:49 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf