15.10.2015 18:08 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Habe die Steuerung OBA7 im Einsatz für eine Beleuchtungssteuerung. Das Zeitprogramm läuft nicht. Jetzt ist sie bei mir im Steuerschrank eingebaut . Für die Rolllädensteuerung über Schalter und Zeitprogramm. In der Simulation läuft alles ab. ber nicht in der Realität. Wo könnte ein fehler liege? MfG kundidm ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 16.10.2015 09:20:03Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.10.2015 14:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064) |
Hallo Helmut_13, dann lügt das Handbuch der Logo 0BA7, Ausgabestand 04/2011, wenn es kein Basismodul ohne Uhr gibt. Da habe ich nämlich extra vorher reingeschaut. DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA7 Seite 335.pdf (58 Downloads) |
16.10.2015 14:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064) |
Und das Handbuch der Logo 0BA6, Ausgabestand 11/2009, lügt dann auch.
DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA6 11_2009 Seite 241.pdf (62 Downloads) |
20.10.2015 15:48 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Hast du die Uhr auch gestellt |
Folgen Sie uns auf