25.10.2015 15:34 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (22) |
Hallo Logo Gemeinde! Mir wird seit einer Woche eine Logo!8M 12/24RCE geliehen (Keine Erweiterungen). Habe lange im Internet gesucht wie man extern auf die Logo zugreifen kann. Damit derjenige sich nicht auch tagelang, die Zeit tot schlagen muss wie ich, veröffentliche ich jetzt den Source Code. Die Schnittstelle erfolgt über libnodave. Ich habe zum lesen und schreiben der Adressen einige Module geschrieben damit man ganz einfach auf die Adresse zugereifen kann. Zum Beispiel: VM_Bit_Setzen(500, 4, True) ... Netzwerkeingang mit der Adresse V500.4 wird auf "EIN" gesetzt. Wert = Analoge_Merker_lesen(1) ... AM1 wird gelesen VM_Word_schreiben(606, Wert) ... Analoger Netzwerkeingang VW606 wird geschrieben usw.... Ich gehe davon aus, derjenige damit was anfangen kann, sich mit VB.Net auskennt. Bitte verklagt mich nicht wenn man ein paar Codes einfacher schreiben hätte können, ich programmiere als Hobby! Visual Basic ist kostenlos und kann man downloaden unter Chip Viel Spaß damit! DateianhangLogo_Allgemein.zip (946 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Sierra83 am: 25.10.2015 17:44:41 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich5 Benutzer |
26.10.2016 09:54 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Is it possible to write to the logo for putting the output Q to false or true ? How can you do that? |
Folgen Sie uns auf