27.11.2015 11:54 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich bin auch im Bereich Logo neu, habe mir einen HygrosensMessumformer 0-160°C zugelegt, Ich habe eine Logo 12/24V. Ich möchte gerne im Alter (bin Baujahr 1939) Fit bleiben und mir eine Wetterstation zusammen bauen.Mit dem Programmieren und Simulieren klappt schon super. Nun habe ich aber Probleme beim Anschluss an den Spannungswandler um eine Temperatur zu erfassen.Vielleicht kann mir jemand helfen? Den Umformer habe ich wie folgt angeschlossen 24v+ Masse und die Nummer 3 geht an I7 (AI1) Wo für benötigt man die Nummer 4? Ich erhalte ab kein Signal, kann mir vieleicht jemand meinen Fehler mir erklären? Mit oder aus dem Handbuch bin ich auch nicht wirklich schlauer geworden. Als Fühler habe ich einen PT1000 mit 2x Weiß/2x Rot. Wie wäre der Anschluss bei einem 3 Leiter Fühler? Gruß Siegfried ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 27.11.2015 12:34:37Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.11.2015 14:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33822 Bewertung: (4203) |
Hast du geschirmtes Kabel? Man kann den Temperaturwert auch über einen Block "Analogfilter" oder "Mittelwert" den Wert glätten. DateianhangSchaltplan1.zip (75 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 27.11.2015 14:42:41 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf