02.12.2015 12:46 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Hallo Forumsmitglieder, habe bei mir auch ein Upgrade von Win7 Prof auf Win10 Prof (64bit) durchgeführt, Logosoft V8 lief auf Anhieb ohne Probleme. Allerdings habe ich seit einigen Tagen ein Problem, das aber nicht von Windows 10 verursacht sein muss. Ich kann mit meinem üblichen Benutzerkonto plötzlich den FBD-Editor nicht mehr öffnen, der Rest funktioniert jedoch. Mit einem anderen Benutzerkonto funktioniert der FBD-Editor jedoch einwandfrei. Warum das so ist, konnte ich bisher nicht ermitteln. Falls jemand diese Problem auch schon hatte und es womöglich gelöst hat, wäre eine Information dazu wünschenswert. M.f.G. Scorp------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 03.12.2015 10:05:13Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf