24.01.2016 15:26 | |
Beiträge: 21 Bewertung:
|
Hallo versuche seit einiger Zeit erfolglos über Webserver an meine Geräte zu kommen. RCEO und TDE neueste Version neueste Sofware. Fritzbox 6360. Mit Logosoft Comfort sehe ich bei beide IP Adressen und kann aber auch nur auf die RCEO zugreifen. Nun aber noch zum Zugriff über Webserver mittels LAN, da geht gar nichts. Wenn ich die Zugriffskontrolle wiederholt öffne, sind die gemachten Einträge jedes mal leer, ist das normal? Landvogt |
24.01.2016 18:52 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
gelöscht |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 11.02.2016 18:16:17 |
|
24.01.2016 19:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33739 Bewertung:
|
Hier hast du mal eine Datei zum Üben mit dem Webserver. Wähle im Webserver das TDE. DateianhangMenü_zum_Schalten_von_16_Lichtbändern.zip (116 Downloads) |
24.01.2016 22:07 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Möglich ist das auch z.B. mit einer UDF. Da wird es etwas übersichtlicherDateianhangLogo Menue Beispiel.zip (117 Downloads) |
25.01.2016 08:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33739 Bewertung:
|
Es geht auch ohne UDF etwas übersichtlicher und mit nur einem Meldetext. Dateianhang20_Lichtbänder_und_1_Meldetext_(0BA8).zip (82 Downloads) |
Folgen Sie uns auf