21.02.2016 18:55 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Super Arbeit, prima. Ich habe statt der 4 Lampen 2 Motoren am laufen. Wie kann man es lösen, wenn ich das erste mal Drücke Motor 1 anläuft - drücke ich das 2.Mal Motor 2 mit anlaufen - das 3. Mal alle Motoren Pause - das 4.Mal drücken läuft alles weiter und wenn ich einmal länger drücke sind alle Motoren aus. Ich hoffe, dass ich es verständlich erklärt habe. Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Hicki am: 21.02.2016 19:01:49Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 22.02.2016 10:30:30Neue Überschrift nach Splitten |
|
21.02.2016 19:13 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Antwort. Ich meine: das erste mal drücken.... das zweite mal drücken.... usw. |
21.02.2016 19:40 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Irgend etwas stimmt da nicht
Dateianhangtest1.zip (44 Downloads) |
21.02.2016 19:46 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Sollte dann so aussehen! Das mit den Ein/Aus= war ein Fehler von mir! B003 könnte auch entfallen! DateianhangMotorschaltung.zip (45 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 21.02.2016 19:48:23 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.02.2016 20:25 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, genau das war es. Eine Geile Sache mit dem Siemens Logo. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf