25.02.2016 12:02 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, bin Neuling auf der Analog Verarbeitung mit Logo. Will da mal rein kommen, habe da auch jetzt viel gelesen und muss sagen komm nicht so weiter. Ich will ein 4-20mA Signal ( Drucksonde 0-0,6bar) auswerten. Der Ausgang Q1 Klappe auf und der Ausgang Q2 Klappe zu. Im TD möchte ich den Strom, den Druck und den daraus resultierenden Füllstand darstellen. Ich gehe davon aus, dass für euch das kein ding ist. :-) Komme mit der Skalierung des Analogeingangs nicht klar. Was muss ich bei der oben genannten Drucksonde für Werte bei min und max eingeben. Danke schon mal im Voraus : ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 25.02.2016 15:08:48Neue Überschrift nach Splitten |
|
25.02.2016 13:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064) |
Hier hast du mal ein Programm mit den Skalierungen. Zu den Digitalausgängen habe ich nichts gemacht, da du dazu nichts Näheres geschrieben hast. DateianhangSensor_verschieden_skaliert.zip (113 Downloads) |
25.02.2016 14:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064) |
Hier noch mit den Ausgängen.
DateianhangSensor_verschieden_skaliert_V2.zip (111 Downloads) |
Folgen Sie uns auf