14.04.2016 07:28 | |
Beigetreten: 01.02.2012 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, ich muss eine S7-400 als Master mit einer S7-1200 CP1242-5 koppeln. Wo finde ich für V5.5 eine GSD Datei zur S7-400 Projektierung? Vielen Dank! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 14.04.2016 10:07:42Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.04.2016 11:28 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054) |
hi Simon, Auch ich hab noch mal einen Blick ins Handbuch geworfen.
SIMATIC NET S7-1200 - PROFIBUS CM 1242-5
Scheinbar gibts die GSD nur noch auf dem mitgelieferten Datenträger. Einen Verweis dass man die GSD über die Supportseite beziehen könnte, finde ich nicht. Aber vielleicht kann dir ja Technical Support eine zur Verfügung stellen. Grüße, |
FCK WAR! |
|
15.04.2016 10:59 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
^^dito. Früher gabs die mal als Download. Keine Ahnung warum jetzt nicht mehr. Also DVD oder Hotline. |
Folgen Sie uns auf