27.04.2016 07:35 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo! Ich suche nach einer Lösung zum Steuern von einem Schrittmotor (0-10V). Der Motor betreibt eine Lüftungsklappe. Jetzt soll je nach Temperatur (PT100) die Klappe auf oder zu gehen. Ich bekomme es nicht hin das Analoge Signal vom PT100 auf den Analogen Ausgang zu geben. HILFE! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: svensmile am: 27.04.2016 07:36:36Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 27.04.2016 10:53:19Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.04.2016 08:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066) |
Hier mal ein Beispiel mit einem PI-Regler. Steigt die Isttemperatur, wird die Klappe mehr zugefahren. DateianhangKlappenregelung.zip (254 Downloads) |
Folgen Sie uns auf