07.07.2016 05:33 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, Ich befinde mich gerade in Amerika und stehe vor einem Problem bei der Parametrierung einer 87Hz Kennlinie. Gefordert wird, dass ich einen 60Hz Motor mit folgenden Motordaten mithilfe einer 87Hz Kennlinie betreiben soll. (Netzspannung 480V, Netzfrequenz 60Hz) Motordaten: Motor-Leistung [kW]: 5.5 Motor-Frequenz [Hz]: 60 Drehzahl [r/min]: 1768 Motor-Spannung [V] / Schaltart: 266/460 Dreieck/Stern Nennstrom [A]: 15,90 / 9,20 cos phi: 0,82 In der STARTER-Konfiguration kann man diese aber jedoch nur auswählen, sofern man einen 50Hz Motor auswählt. Wie geht man hier nun vor um einen 60Hz Motor mit dem Wurzel(3) fachen zu betreiben?(Wären dann eigentlich 104Hz) Bei 60Hz hätte der Motor 1768min-1 Im besten Fall möchten wir den Motor mit 2750min-1laufen lassen, was einer Frequenz von 93Hz entsprechen würde. Wenn das nicht gehen sollte und 87Hz (2564min-1) das Maximum ist, müssen wir damit leben. Ich freue mich auf jede Unterstützung. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 07.07.2016 08:50:32Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.07.2016 09:31 | |
Beigetreten: 16.09.2013 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 199 Bewertung: (23) |
Hallo, in diesem FAQ wird die Parametrierung für einen G120 beschrieben, evtl hilft dir das: |
Folgen Sie uns auf