21.07.2016 15:03 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe mich die letzten Tage mit der Siemens Logo 8 auseinandergesetzt. Ich habe eine Frage bezüglich der Data Log Funktion. Es funktioniert alles soweit super, nur wenn ich das CSV File auf dem Computer speichere kann ich das alte File auf der Logo nicht löschen. Wenn ich die Logo wieder anwerfe wird weiter in das bereits gespeicherte Fiel geloggt!!!!!! Also wie kann ich das Log File auf der Logo löschen!? (Ich nutze keine zusätzliche SD-Karte) MFG ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 21.07.2016 15:33:00Neue Überschrift nach Splitten |
|
21.07.2016 22:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4204)
|
Laut Handbuch wird das Data Log mit max. 20.000 Zeilen gefüllt. Erst danach wird ein neues erstellt.
DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 2014_06 Data Log Seiten 253-254.pdf (123 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 21.07.2016 22:31:03 |
|
Folgen Sie uns auf