22.10.2016 10:48 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Mein Lizenzschlüssel ist seit einer Systemwiederherstellung von Windows nicht mehr verfügbar. Der Schlüssel wurde vom Stick auf den Rechner übertragen. Ist es möglich unter der Angabe der Ident - Nummer auf dem Stick einen neuen Lizenzschlüssel zu erhalten? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 24.10.2016 10:25:03Neue Überschrift nach Splitten |
|
22.10.2016 10:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064) |
Folge mal dem Link: Wie können defekte Lizenzen oder Autorisierungen wiederhergestellt werden? |
22.10.2016 11:39 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die Info. Probiere ich aus und melde mich nochmals dazu. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf