13.12.2016 12:22 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 30.01.2024 Beiträge: 90 Bewertung: (0) |
Hallo, also ich hoffe ihr könnt mir mal helfen... Ich suche mir schon einen Wolf, aber finde nichts womit ich was anfangen kann. Also ich hatte letzte Woche einen Siemenslehrgang Serv_1, du wurde mir erzählt das die 1200'er CPU's schneller integrierte Zähler haben... Den habe ich nun auch in der Hardwarekonfig gefunden und auch aktiviert... Nun versuche ich krampfhaft den Zähler zum zählen zu bringen... Ich finde nirgends eine Anleitung wie ich ihn richtig parametriere... Ich möchte einen schnellen Impuls zählen... Um genau zu sein arbeite ich im Glaswerk und will Flaschen zählen die als Ausschuss vom Band geblasen werden (Impuls)... An welchem Eingang des HSC-Bausteins kommt denn der Impuls den er zählen soll ran? Oder versteh ich das ganze jetzt irgendwie falsch? Ich komme mit den Hilfen (F1) nicht zurecht, oder sie bringen mich nicht weiter... CPU 1211C V2.2 (212-1BD30-0XB0) Hoffe auf Eure Hilfe... |
14.12.2016 07:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32995 Bewertung: (4078) |
Über diesen Link findest du noch mehr... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.12.2016 18:17 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 30.01.2024 Beiträge: 90 Bewertung: (0) |
Ja richtig |
14.12.2016 18:22 | |
Beiträge: 5225 Bewertung: (1187) |
[EN] [DE] DateianhangHSC step by step_01.pdf (328 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: William_B am: 14.12.2016 18:24:40 |
|
14.12.2016 18:24 | |
Beiträge: 5225 Bewertung: (1187) |
PLUS |
Folgen Sie uns auf