22.02.2017 09:19 | |
Beigetreten: 20.01.2015 Letzter Bes: 28.02.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo ich habe ein Problem mit einem PAC 3200 mit Ethernet Modul, ich finde es über Powerconfig, Adresse ist eingestellt Netz ist konfiguriert aber es ist Rot und sendet mir so keine Daten. Gruß Ingolf ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 22.02.2017 16:01:52Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.02.2017 09:34 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1050) |
hi Ingolf, wo soll es denn Daten hinsenden? Was ist der Verbindungspartner? Grüße, |
FCK WAR! |
|
23.02.2017 09:40 | |
Beiträge: 531 Bewertung: (34) |
Passt die Basis Pac3200 zu dem Modul? Also gleiche Version? Stimmt Version und GSD Version überein? |
Folgen Sie uns auf