(0)| 10.05.2017 11:40 | |
|
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 19.12.2025 Beiträge: 22816 Bewertung:
|
Hi, ich würde es über einen Support Request versuchen. Wenn der nicht direkt weiterhelfen kann dann wird es vermutlich an die entsprechende Fachabteilung weitergeleitet. Ich befürchte aber auch das Du die Antwort bekommen wirst das WinAC bzw. Siemens Soft-SPS nicht für die Nutzung in einer virtuellen umgebung freigegeben sind und kein Support gewährleistet werden kann.
Christoph |
| 19.10.2017 08:40 | |
|
Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Neue Frage von Eleu wurde in ein separates Thema mit dem Titel CP5611 ist onboard verbaut - Kann das PCI Passtrough funktionieren? gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf