05.07.2017 07:24 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
hallo, PCS7 V8.2 Multiprojekt wie werden die CFC Pläne im Projekt aktualisiert wenn in der Lib der Einzelsteuerungstyp geändert wird ? und wo ist das beschrieben ? Gruß ko ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06.07.2017 11:13:17Neue Überschrift nach Splitten |
|
06.07.2017 11:39 | |
Beiträge: 567 Bewertung: (107) |
Hallo koko-Automation, unter dem folgendem Link findest du ein Anwendungsbeispiel zu den CMTs. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109475748 Darin ist beschrieben, wie man die Typen abgleichen kann. Außerdem findest du am Ende bzw. an den entsprechen Stellen im Text Links zu weiterer hilfreicher Literatur. |
Folgen Sie uns auf