07.07.2017 14:56 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Danke sehr. Alles hat schon geklappt und funkzioniert einwandfrei. Jetzt komt die neue Frage. Ich will den ganzen DB über TCP Verbindung senden/empfangen. Beim Empfangen des DBs (350 Bytes) habe ich Verzögerungen. Ich muss vielmalls die Daten senden, damit die SPS die empfangen kann. Wie kann man am besten den Auftrag erfolgreich ausführen? Ich vermute mal, dass das Problem mit dem Dateigröße verbunden ist. Welche maximale Größe ist in diesem Fall erlaubt? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10.07.2017 12:24:36Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf