04.08.2017 12:59 | |
Beigetreten: 14.10.2016 Letzter Bes: 27.10.2023 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo, ich muss das alte Thema nochmal hochholen. Anscheinend gibt es für das beschriebene Problem immernoch keine Lösung. Hat sich in der Zwischenzeit nichts ergeben? Ich versuche den Baustein in eine 410-5H einzubinden. Dass die CPU nicht in den freigegebene CPUen steht weiss ich, ich wollte es trotzdem versuchen :). Ich verwende PCS7 V8.2. Oder gibt es mittlerweile eine andere Möglichkeit den Status eines Profinetsystem in PCS7 auszuwerten? Google und Suchfunktion hat mir nichts gebracht. Gruß, Timmek. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04.08.2017 13:48:48Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.08.2017 15:21 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 761 Bewertung: (190)
|
Freigabe 410-5H Die CPU 410-5H ist sehr wohl für PCS 7 V8.2 freigegeben. "SIMATIC Prozessleitsystem PCS 7 Freigegebene Baugruppen (V8.2)"
Es gibt ja nicht den Status. |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 04.08.2017 15:22:33Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 04.08.2017 15:25:33SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf