10.08.2017 07:27 | |
Beigetreten: 03.11.2015 Letzter Bes: 14.02.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, ich stehe vor dem gleichen Problem, aber ich habe ne F-CPU (319, 317) die Direkttastenanbindung bzw. generell das Einbinden in die HW-config funktioniert leider nicht. IP ist dem KTP900F zugewiesen, aber in der online Anzeige werden die Panels nicht erkannt. Müssen die Anschlußboxen ebenfalls getauft werden? Ich sehe in den erreichbaren Teilnehmern sowohl die Boxen als auch die Panels. Die Visu läuft, nur leider die Direkttasten nicht. Wir benutzen safety über Festverdrahtung, brauche ich dann die sicheren Ein-Ausgänge des Panels in der hw-config? Wäre über jede Hilfe dankbar. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10.08.2017 08:12:01Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.08.2017 09:08 | |
Beiträge: 648 Bewertung: (95) |
Hey, kennst du die nachfolgenden Anwendungsbeispiele schon?:
Sie zeigen, wie man ein Mobile Panel integriert. Mit freundlichen Grüßen rh1990 |
Folgen Sie uns auf