20.08.2017 15:58 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Hallo zusammen, Bin neu hier im Forum und habe vor, mit LOGO 0BA8 FS4 Jalousiensteuerung zu realisieren.Für die Handsteuerung werden herkömmliche Taster verwendet. Die Tasterleitungen und die Motor Ansteuerung ist separat zur Verteilung verlegt, wo sich die LOGO befindet. Hab jetzt eine Schaltung programmiert und würde euch bitten. diese mal zu überprüfen ob das so geht. Im Anhang schick ich die Programmierung, die ich mir vorstelle. Gruß Bernd DateianhangJalousien2.zip (267 Downloads) |
20.08.2017 16:37 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
ist die sicherrung rauf, runter ausreichend |
Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 20.08.2017 16:38:17 |
|
20.08.2017 17:01 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Ja nur zu auf komplett alles andere per Taster |
Folgen Sie uns auf