13.10.2017 13:57 | |
Beigetreten: 12.09.2017 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hi, ich möchte nema schrittmotor mit S7 1200 ansteuern. Die Frage lautet: da der Motor 4 ader hat, benötige ich einen Kontroller,den ich schon habe (4 ader zum Motor und 4 zur Steuerung 1x freigabe, 1x Link-drehen, 1 x rechtsdrehen, 1x pulse ). Liefert die S7 1200 am Ausgang (PULSE/PTO) 5V oder 24V ? am Ausgang (Drehrichtung) bestimmt 24 V oder? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 16.10.2017 09:33:02Neue Überschrift nach Splitten |
|
26.10.2017 09:19 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 3946 Bewertung: (586) |
Hallo, schau Dir doch mal das S7-1200 Handbuch an. Unter Technische Daten sind für diverse S7-1200 Steuerungen Schaltpläne mit Pinbelegung beschrieben. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109741593 Regards, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf