05.10.2017 10:11 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Christoph, es ist schon eine Weile her und nun ist die Geschichte wieder ein Thema bei uns. Ich habe noch ein paar Fragen und vllt. kannst Du, oder sonst jemand noch ein paar Tipps geben? Für den Test möchte ich einen IPC677C (6AV7-894-0BD30-0AC0) verwenden. Der IPC677C hat allerdings keine CP5611 onboard, sondern ich müsste wohl einen Profibus - CP für die PCI Schnittstelle nachrüsten. Ich weiß auch noch nicht welchen? Nun verhält es sich ja so, dass auf dem Panel PC 677C, der ja geklont werden soll, ein CP5611 onboard verbaut ist. So wie ich das dem Handbuch entnehmen konnte, ist dieser auf der Grundplantine verbaut und steckt nicht in einem PCI Slot? Nun frage ich mich, ob das PCI Passtrough dann überhaupt funktionieren kann? Vllt. kannst du mir ja was dazu sagen? Hast du das schon mal irgendwie umsetzen können? Gruß Eleu ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 19.10.2017 08:40:09Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.10.2017 08:21 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 1168 Bewertung: (282) |
Hallo Eleu,
Du weisst das Du dafür auch ein bischen tricksen musst? Die virtuelle Netzwerkkarte die in der VM vorhanden ist kannst Du nicht direkt als Profinetschnittstelle projektieren. Aber hier hat das schon jemand gemacht... Gruß... |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf